This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:能否与 B2B NFET 控制和"ORing"类似配置一起使用

Guru**** 2572585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650155/lm5060-can-it-be-used-with-b2b-nfet-control-and-oring-like-configuration

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069

尊敬的团队:

您能否为以下功能提供实施建议:

  • 开关电压为14V @ 10至25A、具有限流保护
  • 在输出连接到28V 电源轨的情况下阻断反向电流

然后、只需推动 B2B NFET。

这似乎是完全可能的,但我恐怕缺少一个细节。

非常感谢您的支持!

此致、

功率放大器