请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 主题中讨论的其他器件: LM5069
尊敬的团队:
您能否为以下功能提供实施建议:
- 开关电压为14V @ 10至25A、具有限流保护
- 在输出连接到28V 电源轨的情况下阻断反向电流
然后、只需推动 B2B NFET。
这似乎是完全可能的,但我恐怕缺少一个细节。
非常感谢您的支持!
此致、
功率放大器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.