This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助我找到适合反向电压保护的 IC

Guru**** 2569335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650056/please-help-me-find-suitable-ic-for-reverse-voltage-protection

主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1

您好、TI、

您是否有任何有关450Vdc 反极性保护的产品建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LM74700-Q1器件能够提供反极性保护、额定直流电压为65V、最大值

    是450V 直流标称工作条件还是瞬态条件?

    您能告诉我们有关该应用的更多信息吗?它是工业电池还是汽车电池还是其他应用?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    450Vdc 是正常运行。 它将是汽车电池。
    如果没有可用的解决方案、我将使用标准 MOSFET 设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前不支持450V 直流。
    感谢您发表问题、您能不能告诉您使用的应用是什么?


    此致、
    Kari。