This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700EVM:对评估板的误解

Guru**** 2598025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651751/lm74700evm-misunderstanding-in-evaluation-board

器件型号:LM74700EVM

尊敬的所有人:

查看 LM74700EVM 的原理图时,很少有组件 DNP (请勿组装),特别是2保护二极管(D3 D4)和一个 MOSFET( Q2),对此我无法解释。 是否有人可以提供更多信息?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q2是用于评估附加 FET 的选项。 这是一个用于评估40V 额定 FET 的选项

    D3和 D4是背对背 TVS 二极管的选项。

    对于额定电压为40V 的 FET、单个双向 TVS 将不起作用、需要填充 D3和 D4。

    如需更多信息、请参阅数据表的 TVS 选择部分。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Kari。