This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否有任何可设置为400mV 迟滞的复位 IC?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651255/do-you-have-any-reset-ic-which-can-be-set-400mv-as-hysteresis

主题中讨论的其他器件:TPS3808TLV3011

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找能够满足 以下要求的复位 IC。 请告诉我任何推荐的器件型号?

 复位检测电压= 2.1V。

 2.复位释放电压= 2.5V。 (迟滞电压= 0.4V)

 3.复位 释放延迟时间= 60ms。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。