Other Parts Discussed in Thread: BQ25910
大家好、
关于 BQ25910 PMID 上的电容器,TI 建议选择10uf。 是否可以选择一个小的? 2.2 μ F 呢?
我知道 PMID 引脚上的后壁是充电器(BUCK)电路的输入电容器、也是升压电路的输出电容器(OTG 模式)。
我的问题是。
a)关于升压模式,小输出电容意味着相对湿度零点更高,也意味着它将高于10*fcross。
因此2.2uf 对于升压模式是可以的。 我对吗?
b) 关于充电器电路(降压模式),PMID 上的电容器似乎会在 输入电流环路中领导一个 RC 电路(R 是输入侧 MOSFET 的 Ron),它与 输入电流调节环路的稳定性有关。
是否可以将其减少?
c) 如果输入电容太小,充电期间是否会导致 CCM 不稳定?
这意味着该电路无法 在单个 PWM 周期内维持伏秒保护、因此输出上将有一条低频率包络线。
如果示波器的扫描频率足够高,我们可以在很短的时间内看到更多细节,噪音将仅是开关纹波。
如果 示波器的扫描频率较慢,我们将看到波形的时间较长,这比我们找到 包络线的时间长,输出噪声将比以前高(示波器的扫描频率 足够高)
d) 电容器将增加 输入纹波。这意味着输入电流 DPM 更容易被激活。
e) 减少 PMID 电容器是否有任何其他变化?
此致
Michael .Yang