This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:/RESET H/L 聊天问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650297/tl7700-reset-h-l-chattring-problem

器件型号:TL7700
主题中讨论的其他器件: TPS3808TPS3890

 大家好、

 我们的一位客户正在评估 TL7700的新产品。 然后、它们面临一个问题、即当 VCC 下降时、/RESET 信号重复了几次 H/L 电平。

 下面我们有3个问题。

 Q1:为什么当/RESET 变为 L 电平时、SENSE 引脚电压不会立即由内部恒流源降压?

 Q2:我们的客户添加了此电阻器(R163)以避免/重置 H/L 抖动、因此、/RESET H/L 抖动问题已被消除。 这种对策对于 TL7700是否没有问题?

 Q3:除了 R163添加外、是否有任何方法可以避免复位信号 H/L 抖动?

 我连接了客户电路和 问题的几个波形。

 您可以查看随附的文件、并为客户提供您的意见和解决方案吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

e2e.ti.com/.../TL7700_5F00_Waveforms_5F00_Schematics.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    器件复位不应像这样抖动。 是否在多个器件上观察到这种情况?

    此外、由于客户正在评估新产品的器件、我建议他们查看 TPS3808或 TPS3890。 与 TL7700一样、这些器件是具有可编程延迟的电压监控器、但在器件精度、Iq 和尺寸方面可提供更好的性能。 TPS3890是此类电压监控器的最佳性能和最小尺寸。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    非常感谢您的回复。
    是的、在大约10块电路板上观察到抖动。

    您对这种现象的原因有什么看法吗? 您的评论将对客户和我有所帮助。

    此外、我们还介绍了这些器件、以替代器件。

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。

    谢谢您和
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    关于 Q2、当 R163连接在 TL7700的/RESET 引脚和 SENSE 引脚之间时、会消除抖动问题、因为当/RESET 变为低电平时、SENSE 电压会降低。 电气方面、这种应对措施对于 TL7700是否没有问题? 也就是说、TL7700是否未被 R163加法破坏?

    非常感谢您的答复。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为在 SENSE 输入和/RESET 输出之间添加电阻器(R163)是一个问题。 本质上、您只是增加感应电压的迟滞。 此技术在名为向电源电压监控器添加迟滞的应用手册 www.ti.com/.../slva360.pdf 中进行了概述

    请参阅第2页图1中的"RH"电阻器。 虽然器件不同、但想法相同。 如果您有任何疑问或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、

    我还注意到、数据表中使用的是2.2k Ω 上拉电阻器、但客户使用的是10k Ω 上拉电阻器。 我认为这不是造成振荡的原因、但我认为添加 R163来添加迟滞是防止振荡和误触发的好方法。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nichael、

    非常感谢您的回复和评论。 对客户和我都很有帮助。 我在您的评论基础上介绍了应用手册。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。