This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:TPS92512HV 是否可与 TPS92661-Q1或 TPS92662-Q1搭配使用?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1, TPS92512HV, TPS92662-Q1, LM3409, TPS92512, TPS92515, TPS92518, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639483/tps92512hv-can-tps92512hv-be-used-with-tps92661-q1-or-tps92662-q1

器件型号:TPS92512HV
主题中讨论的其他器件:TPS92661-Q1TPS92662-Q1LM3409TPS92512TPS92515TPS92518TPS92640

 大家好、

 我的一位客户希望使用 TPS92512HV 以2.5A 电流驱动他们的 LED。 此外、他们还希望将 TPS92661-Q1或662-Q1与器件搭配使用。

  如果 TPS92512HV 与 TPS92661/662搭配使用、它们是否有任何问题? 如果有任何疑虑、您能否给我您的意见或建议?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我可以提出一个附加问题吗?

    LM3409是否可与 TPS92661-Q1和 TPS92662-Q1搭配使用?

    请您回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    TPS92512是一款电流模式控制器件。 因此、它将没有带宽来很好地处理 TPS92661/2的运行。

    LM3409具有迟滞特性、专为此类瞬变而设计、速度非常快。 根据您所需的电流、TPS92515、TPS92640或 TPS92518也是与 TPS92661/2一起使用的其他选项。

    TPS92661 EVM 使用 LM3409、这是最简单的2.5A 解决方案。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    非常感谢您的快速回复。

    我建议他们使用 LM3409/3409HV、TPS92640和 TPS92518 (双通道输出)、因为他们对 LED 驱动电流的要求是2.5A。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。