This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:负载开关的电流限制精度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22941, TPS25200, TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651548/tps22941-current-limit-accuracy-of-load-sw

器件型号:TPS22941
主题中讨论的其他器件:TPS24750

您好!

我们收到了客户关于负载 SW 的电流限制精度的问题

请帮帮我们。

​​以下产品的电流限制精度值是否包括电阻误差?

TPS22941

TPS25200

TPS24750/1

此外、

您是否有方法提高检测精度?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的联系。 产品数据表中提到的电流限制精度不包括外部电流设置/感应电阻器。 计算总电流限制精度时需要考虑电阻容差。 建议使用容差为1%的电阻器。
    而且、没有可提高检测精度的选项。

    您能告诉我们系统要求、预期精度要求、应用用例和终端设备、以建议合适的器件吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我的答覆如下。

    ----------------------------

    系统要求:电流限制最小   值=10mA、典型值=30mA、最大值=50mA。 VIN=3.3V Iout=20mA 至70mA

    预期的精度要求:很抱歉我不知道细节。

    :用例1 μ A、用于 为负载模拟电路提供过流保护。

    终端设备:电子词典

    ----------------------------

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供相关信息。 使用 TPS24750/1器件、您应该能够将电流限制在10mA。
    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、
    Rakesh