This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:Problum 在开关和使能端

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650510/tps61253a-problum-in-switching-as-well-as-enable

器件型号:TPS61253A

此器件不工作、未启用或未启动开关。

出现了什么问题并可以解决问题、我发现 A1、A2/B1、B2/ C1、C2短路、这是正确的。

但是、如果我尝试使用6或7 IC、但没有任何输出电压为5V、则这种情况下、devive 无法正常工作。

请解决此问题或帮助我解决此问题、即升压转换器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS61253A、很难用手工焊接。 如果 Vin 和 GND 引脚电压为反极性,则 IC 将损坏。 因此在使用过程中请小心谨慎。 建议您从当地 TI 办事处申请 TPS61253A EVM。 这将使事情变得简单。
    顺便说一下,您能否与我们共享应用程序信息,我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com