This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61041:是否可以将其配置为200V 输出电压的反激式转换器?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TPS61041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650854/tps61041-can-it-be-configured-as-flyback-for-200vout

器件型号:TPS61041
主题中讨论的其他器件:LM3478

是否可以在反激式配置中使用 TPS6104x、与此类似?

我们需要60V 至200V 的 APD 偏置电压范围。 负载电流小于1mA。 输出纹波不是主要问题、我们可以使用二级 RC 滤波器滤除更高的谐波。

变压器的比率为1:10、类似于 TDK ATB 系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS61041是一款集成型升压转换器。 其内部 MOSFET VDS 电压低于30V、因此不适合应用。 建议您使用具有外部 MOSFET 的 LM3478等控制器来实现该功能。 但请确保 Vin 引脚电压应小于40V