This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000:外部组件的建议值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638402/lm46000-recommended-value-of-external-components

器件型号:LM46000

您好!

外部组件的典型值写入数据表的表2。

我想知道在以下条件下 L、C 和 R 的建议值。

■使用条件
・Vin=20-36V
・Vout=19V
・Iout=0.26A
・fs = 200/500/1000kHz

L/Cout/CFF/Rt/Rfbb?

谢谢、此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM46000受 Webench 支持。  为什么不让 Webench 设计您的电路并选择外部组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢你的答复。

    此致、
    Seishin