This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:是否只能将一个 VIN 端子连接到电源?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639476/tps92661-q1-can-only-one-vin-terminal-be-connected-to-power-supply

器件型号:TPS92661-Q1

 大家好、

 我的一位客户将在自己的 PCB 制作之后评估 TPS92661-Q。 TPS92661-Q1有2个名为 VIN 的端子。  根据 器件数据表(SLUSBU2A)中的图26、每个 VIN 之间的电阻非常低。

 由于布线限制、客户希望将器件与电源的 VIN 连接的一个端子配合使用。   这样的 VIN 端子连接是否没有问题?

 此外、对于4个器件级联、客户希望通过之前的 TPS92661 VIN 端子为下一个 TPS92661 VIN 提供抛掷机。

 例如、电源输出仅连接到第一个器件的 VIN 端子(14号)。  第二个器件 VIN 端子(14号)仅连接到第一个器件的另一个 VIN 端子(23号)。

  如果是这样、他们有什么问题吗? 请给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    TPS92661-Q1旨在最大限度地减少布线限制。  只需将 VIN 连接到两个引脚中的一个即可。  也可以将电源连接到第一个器件的引脚14、并将第一个器件的引脚23连接到第二个器件的引脚14、以此类推。  需要在每个器件的 VIN 引脚附近放置一个去耦电容器。

    此致、

    大卫街

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢您的快速回复。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai