This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:750W PSU 参考设计

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651785/ucc256301-750w-psu-reference-design

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC29950PMP20367

您好、Sirs、

我们有两个450W 和750W PSU 项目。

我们参考了 TIDA-01501来实现450W 项目。  

同样的芯片解决方案是否适用于750W?  

或者、我在 E2E 中看到 UCC29950可以输出750W。  

是否可以将 PMP20367从300W 修改为750W? 非常感谢。

黄莫莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molly、

    感谢您关注 UCC256301。 750W 对于半桥 LLC 设计而言是合理的。 UCC256301或 UCC29950应能够满足您的电源要求。 如果您使用 UCC256301、则可能需要前端有 PFC 级。 UCC29950是一款组合 PFC-LLC 控制器。 我建议使用 TIDA-01501或 PMP20367作为参考、并使用设计计算器确定需要更改的内容。

    UCC29950计算器: www.ti.com/.../toolssoftware
    UCC256301计算器: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫