This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34922:RS 和 D1选择

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639726/lm34922-rs-and-d1-selections

器件型号:LM34922

所有、

我是一名使用 LM34922器件的客户。

以下是当前的器件选择:

VIN = 15V

VOUT = 13.88v

Fs =~1MHz

Cin = 4.7uF

Cbst = 0.1uF

Css = 0.022uF

COUT = 10uF

L1 = 10uH

Rpgd = 10k

RT = 340k

Rfb1 = 4.99k

Rfb2 = 22.6k

D1 =?

RS =?

您能否帮助确定 Rs 值以及 D1的任何特定要求。 目标是将电流输出限制为0.350A。

 

谢谢!

-Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    对于二极管、建议使用 Diodes Inc.的 B130LAW
    RS 建议使用 Panasonic 的0.27 Ω ERJ-3RQFR27V。

    请确保验证设计以确保其完全满足您的要求。

    希望这对您有所帮助?

    David。