This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:TPS92691设计文件请求

Guru**** 2572595 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01382, TIDA-01381, TIDA-01183, TPS92691EVM-752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651703/tps92691-q1-tps92691-design-file-request

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01382TIDA-01381TIDA-01183TPS92691EVM-752

大家好、

您能否提供以下原始硬件设计文件? 谢谢。

TIDA-01382
TIDA-01381
TIDA-01183
TPS92691EVM-752

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    您所提及的 TIDA 在每个 TIDA 文件夹下的 Web 上都有可用的设计文件。 我将接受您的请求、然后为您获取 EVM 的文件。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    感谢您提供 EVM 硬件设计文件。
    由于 TIDA 文件夹中只有光绘文件、我们需要原始硬件设计文件才能在 PCB 板上进行修改。

    再次感谢!
    Duke