This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:当 VCC 为0V 时、感测输入是否可以受电?

Guru**** 2507855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639735/tps386000-can-sense-inputs-be-powered-when-vcc-is-0v

器件型号:TPS386000

当卡断电时、VCC 将为零。 然而、感测到的电压之一是电池供电、并且仍然存在。 它是3.0V、通过15.4K 和2.74V 的电阻分压器进行分压、在 VCC 为0V 时在 SENSE3上提供大约0.5V 的电压。 在 VCC 未通电时、是否可以在 SENSE 输入上施加电压、如果是、是否存在从 SENSE 输入流向 VCC 的泄漏电流、该电流可能会开始为 VCC 总线上的旁路电容器充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要保持绝对最大输入规格、如果 SENSE 在 VDD 之前出现、则不会造成损坏。 即使 VDD 为0V、SENSE 在引脚上也可具有高达7V 的电压。 进入 SENSE 引脚的泄漏电流通常为1nA、但不会直接泄漏到 VDD。 VDD 电容不应在 VDD 为0V 时充电。

    如果您有任何疑问或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael