This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:VLDO 电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639512/lp8556-vldo-capacitor

器件型号:LP8556

大家好、

VLDO 需要10uF 电容器、如下所示。



如果我的客户使用4.7uF、您能告诉我发生了什么情况吗?
在本例中、他为 FSW 设置了1250kHz。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    表中的所有这些电容器值均根据纹波、稳定性等的仿真和基准验证进行选择 因此、使用这些值将是使用器件的安全方法。

    如果使用4.7uF 而不是10uF、我无法真正预测会发生什么情况。 纹波可能会更大、稳定性可能更微不足道。 内部 LDO 对于 LP8556的运行至关重要、我建议您的客户使用推荐值。

    此致
    H L