This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:当 OUTx 设置为低电平时、VLED 下降

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637804/tlc59401-vled-dropped-when-outx-set-to-low

器件型号:TLC59401

降级器、

  我已经在 我的设计中测试了 TLC59401。  当 OUTX 从 H 设置为 L 时,我遇到了一些问题,OUTX 设置为 L,VLED 也下降到低电平,我认为我的选择有一些不正确的,所以请为我检查一下。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、认为发生了短路。 您的设计中的 VLED 是什么? 请发送全套评论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试前将 IREF 设置为10K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivan:

       感谢您的回复!  我是测试仪、是面临此问题的人、VLED 原理图如:所示

        

           问题是当 OUTx 打开时、 它首先会下降到接近0V、然后上升到正常开启电平(条带中 LED 编号的正常开启电平数字和 VLED 值)。因此在 OUTx-0V 时间、VLED 也会下降。根据我的测试、当我降低 OUTx 电流时、问题消失、 但是、我设置的最大电流不超过40mA/OUTx、数据表显示我可以获得每个 OUTx 120mA 的最大电流。 所以我很困惑,是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C15应与1.0陶瓷电容器并联100.0uF (钽低 ESR)、走线电流环路 SW->D2->C15 ->GND 应尽可能短。 此外、C14还可以将其删除以获得更快的反馈