This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22959:电机启动电流

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639229/tps22959-motor-starting-current

器件型号:TPS22959

您好!

我正在寻找一个开关电路、以便在2个电流感应模块之间进行换向。  

我的应用具有5A 的标称电流和55A 的栅极峰值电流。  

我之所以选择 TPS22959、是因为它支持15A 电流以及超低导通电阻。 但最大的问题是启动电流、TPS22959仅支持到17A。  

德州仪器(TI)是否有其他开关电路可支持我 的峰值电流55A?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouki、

    TPS22959不适用于此类高启动电流、我们也没有任何能够持续支持55A 的开关。 我们可能能够为您的应用提供不同类型的开关、但我想了解更多有关预期启动配置文件的信息。 开关预计通过55A 的时间有多长? 启动行为的任何示波器截图都将在这里有所帮助。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    55A 不是连续电流、而是我的电机的启动电流。
    55A 启动峰值电流的持续时间为大约200ms、然后是标称电流5A、因此开关将在200ms 内持续支持55A、而不是5A。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouki、

    到目前为止、我们没有一个能够支持这种高启动电流曲线的开关。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius