This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A -如果没有适配器插件、ACOK 引脚是否会拉低、I2C 接口是否仍然可以访问电池充电器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638498/bq24725a-bq24725a---without-adapter-plug-in-will-acok-pin-pull-low-and-i2c-interface-still-alive-to-access-battery-charger

器件型号:BQ24725A

您好、E2E、

客户按照数据表中显示的图26进行设计。

我们想知道、如果移除适配器电源、ACOK 引脚是否会拉低、I2C 接口是否仍然有效、从而允许 MCU 访问 bq24825a 电池充电器?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 ACDET<0.6V 或 VCC 低于 UVLO 阈值时、bq24725A SMBus 处于非活动状态。