This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:是否可以向后连接?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639755/tps22976-connecting-backwards-okay

器件型号:TPS22976

如果我想创建一个二极管、或者 对我的两个电池充电器输出(SYS1和 SYS2)的单路输出、我能否将这些输出连接到 VOUT1和 VOUT2、然后连接 VIN1=VIN2=SystemLoad?  VBIAS 随后将连接到 VIN1和 VIN2、 并首先通过每个 FET 体二极管供电(可能添加外部肖特基二极管以降低最小导通电压)。  然后、我会添加外部比较 器来监控 VINx 和 VOUTx 两端的电压、从而控制 ON1和 ON2、如果反向电流尝试从 SYSx 流向 SYSy 或反之、则关断 FET。