This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:为什么开启延迟这么长-对于-2版本为150ns

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639480/ucc24612-why-the-turn-on-delay-is-so-long--150ns-for--2-version

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28780

尊敬的先生:

我正在研究您的采用 UCC28780和 UCC24612的 ACF 解决方案。

我对 UCC24612-2有疑问

在 UCC24612数据表的第12页上、有这样的说明  

"对于某些应用、此延迟对于适当运行至关重要。 在有源钳位反激式中、尤其是当初级侧开关使用基于 Si 的超级结 MOSFET 时、由于非线性结电容较大、SR 通常会出现一个领先的尖峰电流、紧随其后的是实际传导电流。 通常、较长的最短导通时间可以覆盖此尖峰、从而使电路正常运行。 但是、这会导致大负电流将能量从输出传输到输入、并降低转换器的整体效率"

我知道、在低 VDS 和高 VDS 下、运算 FET 的输出电容变化很大。 但我不明白为什么它会导致前沿尖峰、从而使 UCC24612-2具有较长的导通延迟?

是否有任何波形可以帮助解释前沿尖峰?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     使用 Si 超级结 MOSFET 作为初级侧开关的 ACF 的前沿尖峰是由输出电容的非线性电容器引起的。 基于 Si 的 MOSFET 不仅具有更大的输出电容、输出电容也非常非线性。

      当开关节点电压较低时、该非线性电容器会使开关节点在低侧开启开始时缓慢上升。 然后、当高侧和低侧开关上存在电压时、由于输出电容较小、因此电压上升速率变得非常快。 然后、由于   高侧开关在 电压降低时具有大输出电容、电压节点上升速率再次下降。

     当电压上升速度快时、它会将电流推送到次级侧、并强制 SR 中的电流上升。 当开关节点减慢时、次级侧电压会将电流推回并使 SR 电流减小。

     我们已经完成了一些仿真和实验、以查看 该前沿尖峰的变化。 事实证明、150ns 大约是我们 需要忽略前沿尖峰的时间。