This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:VSENSE 和 AUX 校准

Guru**** 2572595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639048/bq76pl455a-q1-vsense-and-aux-calibration

器件型号:BQ76PL455A-Q1

大家好、  

如何在缩放后校准 VSENSE 和 AUX 测量以包含增益和偏移误差?

我确实经历了8.1.3.2和8.1.3.3秒、但几乎无法理解任何内容。  

有人能帮我学习吗? VSENSE 1使用微控制器测量3.662、并使用 BQ GUI 测量3.6179。 因此存在~50mV 的差值。  

此致

Vikram Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,如果我对 VIN1和 VIN2是通过精确万用表测量的电压,VOUT1和 VOUT2是根据 BQ (原始 ADC 值并在代码中删除)测量的缩放电压?

    VIN13.653
    VIN23.524
    VOUT13.661
    VOUT23.533
    斜率(m)0.992248062
    GEC512
    OEC-480

    我得到的值如下所示,是否正确? 请有人回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人可以回复? @ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vikram、

    我对迟迟不作出答复表示歉意,感谢你将其收回。

    您似乎对事情有正确的处理方式。 确保将十进制转换为十六进制、然后丢弃高8位、并获取低8位的二进制补码。 这将是您写入寄存器的值。