This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:PWM 调光比

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639592/tps92641-pwm-dimming-ratio

器件型号:TPS92641

大家好、团队成员。

数据座椅的 PWM 调光比处于哪种情况?

对于标准 PWM 调光、什么类型的调光器频率和最小的 PWM 宽度是2500:1?

在分流 PWM 调光的情况下、什么类型的调光器频率和最小的 PWM 宽度是20000:1?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    您需要获取数据表规格、例如具有大量盐的规格。 老实说、我不知道它们用于生成这些规格的条件。

    其实际情况是、两者的最小脉冲宽度由数据表中指定的 UDIM-HG/SDIM-SDRV 延迟决定。 当然、对于 UDIM、上升/下降时间由 v=LDI/dt 决定、对于 SDIM、上升/下降时间由寄生效应决定。 两者都很大程度上取决于 VIN、VOUT、电流等。 但 PWM 频率越低、调光范围就越大。

    如果您能让我知道电流、输入/输出电压和 LED 电流、我可能会为您提供这两者的估计值。 但我猜数据表中的这些规格可能处于120Hz 至250Hz PWM 调光范围内。

    此致、

    克林特