This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-TO-GPIO:BIS 证书

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651118/usb-to-gpio-bis-certificate

器件型号:USB-TO-GPIO

您好!

我不确定这是否是有关 USB-TO-GPIO 的问题的正确论坛: www.ti.com/.../USB-TO-GPIO

我的客户想知道我们是否有此 USB 适配器的 BIS 标记?  请参阅以下内容:
我们需要具有用于 USB-TO-GPIO 的 BIS (印度标准局)证书、以便进行自定义清除
该认证类似于制造商从 BIS 机构本身获得的许可证。 如果 您需要了解更多信息、请访问 BIS www.bis.org.in/home_product.asp 的 URL 链接。

希望得到快速响应。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 USB 转 GPIO 适配器的任何 BIS 认证、但这是一个可以询问的论坛。  我将不得不问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了详细解决此特定案例、TI 内部已不再存在此问题。 一般而言、TI 开发工具不会作为终端设备或终端设备的子组件出售。 它们仅用于帮助我们的客户使用 TI 芯片开发和制造产品。 我们试图仅为这种用途提供足够的认证、我们积极地阻止更广泛的使用。 我们目前没有此产品的 BIS 认证、因为我们认为它不是预期用途所必需的。