This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890和 BQ25731、应用问题。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ27531-G1, BQ24190, BQ24163, BQ27530-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639004/bq25890-bq25890-with-bq25731-application-questions

器件型号:BQ25890
主题中讨论的其他器件: BQ27531-G1BQ24190BQ24163BQ27530-G1

我对用于新投影的 MaxLife 和 MaxCharge 产品有疑问。 项目规格、方框图草图和下面的问题。  

  • 项目规格:

 具有低速数据的双输入电池组  

输入1:USB

6-32V 非稳压输入(额定电压24V)。

电池容量:1800mAh+。 我希望电子产品能够发展成为容量更高的电池组。 我的目标是快速为电池充电、延长充电/放电周期、并产生最少的热量。

输出8-20V。

数据:USB-UART 转换器

BOM 成本:10美元@ 1k 数量。

 

  • 对于电池管理,我正在考虑以下选项

BQ27531-G1、带 BQ25890/2

BQ27531-G1、带 BQ24190

BQ27530-G1、带 BQ24163

对于我的应用而言、什么是最佳选择?

 

  1. 我的理解是、这些充电器具有 MPPT、因此可实现快速充电。 是这样吗?
  2. 是否有任何东西可以使5A MaxCharge 充电器比5A 非 MaxCharge 充电器更快? 我是否看到1800mAh 电池组或仅在较大的电池组中充电速度会提高?
  3. 我的理解是、MaxLife 电量监测计可在整个充电周期内自动引导兼容的充电器 IC。 他们还可以了解电池容量和运行状况、并相应地调整充电。 是这样吗? http://newscenter.ti.com/2013-06-06-TI-fast-charge-technology-gets-more-life-out-of-a-Li-Ion-battery
  4. MaxCharge 是否集成了 MaxLife 电量监测计功能? 如果没有、它们是否与 MaxLife 电量监测计 I2C 接口兼容? 如果没有、请确认必须写入代码才能启用此功能。 本文 似乎建议 MaxLife 和 MaxCharge 兼容性,但在其他任何地方都看不到这种兼容性的任何引用。
  5. 这些充电器是否会与 USB-UART 转换器共享数据线? 我认为这篇文章的第一个回复是肯定的: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/p/509707/2225451?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=maxcharge#2225451
  6. MaxCharge 芯片是否需要特殊的充电端口来快速充电? 我已经了解到可能需要 HVDCP 或 QC2/3壁式封装、例如:
      1. https://www.amazon.com/Charger-Adapter-Portable-Samsung-Motorola/dp/B01AVXL53Q
      2. https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16875939039
  7. MaxCharge 芯片是否需要额外的硬件进行握手?
  8. 我还应该问什么其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    MaxCharge 可在 USB 5V/2A 适配器不足时提供更高的输入功率为电池充电。 为了使用相同的2A 连接器或电缆实现更高的输入功率、在 MaxCharger 与可调节高电压适配器(HVDCP)握手之后将产生9V 或12V 等更高电压。 对于使用1800mAh 电池的应用、更高的输入功率不会带来好处。 您可能会考虑使用 bq2419x 系列以获得最佳热性能。 我们的监测计专家将为应用推荐监测计。

    此致、

    Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我想让设计可扩展、以便与更大的电池配合使用。 我们需要哪种容量电池来获得更高的输入功率以带来好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    9V 是 HVDCP 在5V 以上的下一个电压电平 当输入功率需要高于5V x 2A = 10W 且高达9V x 2A = 18W 时、您可能需要使用高输入电压握手
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 HVDCP 将为大约4500mA 带来好处。
    这是 MaxCharge 的唯一优势、还是充电曲线会发生变化、比如在电池深度放电时使用更高的电流?

    第一回放至原始帖子中的最后一句话说、您的监测计专家会为应用推荐合适的监测计。 我何时会收到此建议? 现在、我的计划是将 BQ27531-G1与 BQ24190配对。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、BQ24190 1800mAh 的充电速度是否比 BQ24163快? 我认为1800mAh 的充电电流应为1.8A 或更低、因此 BQ24190除了运行温度更低外、没有任何优势。

    BQ27530-G1搭配 BQ24163可能是最佳选择。 BQ24163具有双输入、可处理 ME 的电源 OR-ing。