This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:BQ25898D 作为从充电器、VBUS= 12V

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25898D, BQ25898C, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639714/bq25898d-bq25898d-as-a-slave-charger-and-vbus-12v

器件型号:BQ25898D
主题中讨论的其他器件:BQ25896BQ25898CBQ25898

您好、TI 成员

我的客户使用 BQ25896作为主充电器、使用 BQ25898D 作为从充电器、而 BQ25898D D+/D-引脚悬空、未连接。

目前、VBUS 电压由 BQ25896更改为12V、但 BQ25898D 没有充电电流、且 CHRG_STAT=00 (未充电)

我想问的是,如果 reg 设置为默认值且 VBUS=12V,BQ25898D 是否可以充电? 或者、我需要修改寄存器、如0x01 EN_12V 和0x02禁用 AUTO_DPDM_EN 寄存器?

以下是客户读取寄存器映射:

[0x0]=0x48 [0x1]=0x1 [0x2]=0x9d [0x3]=0x1a [0x4]=0x20 [0x5]=0x13

[0x6]=0x5e [0x7]=0x8d [0x8]=0x3 [0x9]=0x44 [0xA]=0x74 [0xb]=0xa6

[0xc]=0x2 [0xd]=0x11 [0xe]=0x5d [0xF]=0x61 [0x10]=0x2D [0x11]=0xDE

[0x11]=0xDE [0x12]=0x0 [0x13]=0x8 [0x14]=0x15

Ibat=2048、ILIM=500、Vbus=12000、err=0、Ichg=0、 VBAT=4164、ChrStat=0、CHGEN=1、VDPM=0

感谢您的阅读和帮助!

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    请考虑 bq25898C、它是 bq25898的从充电器版本。 无论如何、这些寄存器都指示898D 充电器为 JEITA 热状态、并且电池电压高于 JEITA 温降电池稳压电压~4.1V。 898D 上的 TS 是如何连接的?