This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:SYSOFF 功能有问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638502/bq24250-problem-with-sysoff-functionality

器件型号:BQ24250

大家好、

我在电池充电器 BQ24250上工作 、我的 SYSOFF 功能有问题。 当我发送 I2C 命令来设置 SYSOFF 位 并移除 Vbus 时、系统电源 仍然保持。 有人能告诉我有什么问题吗?

此致、

Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikola、

    我有几个问题、因此我可以尝试在我们的工作台上重新创建这个问题:

    1) 1)这是在定制板上还是在使用我们的 EVM? 如果是定制的、您能否提供原理图?

    2) 2)您能否提供一些测试条件(即电池电压、移除之前的 VBUS 电压、所有寄存器设置)?

    这样、我们就可以进一步调查您的问题。

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我正在使用图片上的电路板演示  

    2) 2)我检查了控制寄存器、当我在 REGISTER_6中输入一个字节时、从该寄存器读取后、我获得了我想要写入的值。 例如、从 REGISTER_6读取时、我向 REGISTER_6写入 b0b 字节8、但我的电池不会中断系统的其余部分

    此致、非常感谢、

    Nikola

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2) 2)此外、我提供了所有测试条件、但我只设置了 REGISTER_6的 SYSOFF 位、我不知道您意味着什么其他寄存器设置?
    此致、
    Nikola
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikola、

    根据寄存器设置、我是指您在器件上编程的寄存器0x00至0x06的值、而不仅仅是 SYSOFF 位。

    我尝试在我们的实验中重复测试、但我没有看到您看到的相同问题。  

    VSYS 电压是否缓慢崩溃? 还是稳定? 您可能会尝试添加一些与 VSYS 输出电容并联的放气电阻、以帮助在 Q4关闭后更快地将其放电。

    移除 VBUS 时、是否有可能仍有一些? 您可能需要在测试中移除 VBUS 时测量 VBUS、以确保没有电源。  

    此外、SDA/SCL (I2C 线路)的上拉电压轨是多少? 您是上拉至 SYS 轨还是 BAT 轨?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、  

    我发现了问题。 当我移除 V_bus 时、电压 V_IN 仍然为3.4V、这是我的问题。  非常感谢您的帮助、

    此致、

    Nikola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到尼科拉的讲话、

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Joel H