This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:如何将运输模式切换到正常模式

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647182/bq76930-how-to-switch-ship-mode-to-normal-mode

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

嗨、大家好

从正常模式 切换到运输模式之后。 按下 TS1激活并在地址0 x04写入0x00。 但无法 返回正常模式、从 bq76930读取的电压数据总是错误的。 我想问如何返回正常模式、正常初始激活工作状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特议员:
    要使睡眠部分进入活动模式、bq76930需要在底部组的 TS1引脚上提供外部"唤醒脉冲"(>1V)。 TS1 (>1V)--CAP1->REGOUT-SCLK->CAP2-CAP3上的引导序列和引导后的电压。

    对于控制器通过 I2C 命令器件进入睡眠模式的器件、该器件需要2个寄存器写入[shut_A、shut _B]=[0、1]、[shut_A、shut _B]=[1、0]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vish,

    我对 Bq76930 TS1引脚~感到困惑

    我有一个 BQ76930 EVM、每次上电时、我都需要按下 TS1引导按钮、然后通常按下 REGOUT~我想知道 TS1上的"唤醒脉冲"(>1V)是否可以自动。

    我已经阅读了文档"bq769x0启动开关替代方案"、但仍然不知道如何设计和 理论~需要您的帮助~

    2我想知道 Q3的功能吗? 为什么需要该 FET?  希望您能回答~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    是的、TS1引脚需要一个上升沿来唤醒。 如果一个信号不可用、一个脉冲电路可被一个可被应用的条件触发。 请参阅您提到的注释。 另请参见 TIDA-00792了解高侧示例。该设计的电路由 PACK+电压的上升和外部信号的组件模式触发。 有关电路信息、您可以咨询您喜爱的文本、同事或在网络上搜索设计参考。

    原理图剪辑中的 Q3将电池电压降至 REGSRC 引脚、以降低 bq76930中的电压并限制功率。 如果 C10为40V、这对于 REGSRC 引脚来说将过高。 如果40V 电池消耗20mA 电流至3.3V REGOUT、则总功耗将为0.734W。 晶体管和电阻器允许一些耗散超出 IC、从而针对负载电流调整这些组件的大小。 Q3充当源极跟随器配置或共漏极放大器、您可以搜索这些电路。