This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低 Ron 直流/直流转换器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450, TPS54550, LMR14050, LM73605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651507/low-ron-dcdc

主题中讨论的其他器件:TPS5450TPS54550LMR14050LM73605

我在以下条件下查找 IC。

  VIN=15V

  Vout=12V

  Iout=3A

  异步整流

  没有轻负载模式

FET 的低导通电阻

我们找到了 TPS5450。

但是 、热量的产生在很大程度上是在客户身上进行的。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5450在封装的热限值边缘工作。 我们的几乎所有较新的开发都侧重于同步转换器。 您可以尝试查看 TPS54550。 它具有集成的高侧 FET 和低侧栅极驱动器、可与外部 FET 同步使用。 您可以将 LSG 引脚保持未连接状态、并改用环流二极管。 TPS54550的 Rdson 降低约74%。 其他群体也可能存在其他可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMR14050是另一种选择、即 Vin 摆幅范围高于20V。 LM73605也是一个不错的选择。

    -杨