This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:[PSFB]YN DPWM 占空比,自动模式开关阈值计算

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651533/ucd3138-psfb-yn-dpwm-duty-auto-mode-switching-threshold-calculating

器件型号:UCD3138

大家好、

作为标题,我 现在正在测试 PSFB 示例代码,示例代码没有任何变化 ,并有2个问题。

1.我知道 CLA 架构,如何从 YN (23位)计算滤波器占空比(18位)?

例如:

如文档所述,我仍然有一些疑问,   与自动模式切换功能相关的4寄存器(DPWMAUTOSWHIUPTHRESH、DPWMAUTOSWHILOWTHRESH、DPWMAUTOSWLOUPTHRESH、DPWMAUTOSWLOWLOWTHRESH)是14位,如何计算出 自动模式的23位(自动模式)。

谢谢 , 梅里圣诞!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定问题是什么、看起来您理解它。  yn 实际上是24位、包括符号位、但 DPWM 不支持负脉冲宽度。

    通常、这乘以周期、我们将钳位取为正、因此我们基本上得到符号位下面的18位。  由于乘以周期、这意味着如果 yn 中的23位是最大正值、乘法中的18位将等于 DPWM 周期、因此它们将是 DPWM 上的全脉冲宽度。  在精度不那么重要的情况下、各种情况也会使用最后一次乘法中的最高有效14位。  18位值具有250皮秒的分辨率、这在逻辑和功耗方面非常昂贵、因此在某些情况下、例如自动模式切换、我们将使用相对较慢的4纳秒。  

    看起来突发模式阈值使用所有18位。