This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:LMR16030启动电容器的额定电压

Guru**** 2605985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639698/lmr16030-rating-voltage-of-boot-capacitor-of-lmr16030

器件型号:LMR16030

您好!

设计要求(第8.2.1节-表2)中的数据表规定最大输入电压为60V、

但在"自举电容器选择"(第8.2.2.7节)中、指定了一个16V 自举电容器。 是吗?
我对高侧 MOSFET 栅极充电的想法是 Vgs 电压必须为正、以便栅极电压

必须大于源电压、因此自举电路会增加输出电压和输入电压

以获得更高的电压、从而为 MOSFET 栅极充电。 因此、引导电容器上的最大电压至少为

等于输入电压。

那么、在我的自举电路想法中或在数据表中、误差在哪里呢?

提前感谢。

Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引导电压相对于开关节点。 当高侧开关关闭时、SW 节点钳位在低于 GND 的一个二极管压降处。 在此期间、引导电容器充电至大约5或6V。 当高侧 FET 导通时、BOOT 引脚大约处于 VBOOT + Vin。 因此、引导电容器额定值是引导至 SW 电压的2.5至3倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geraldo、

    BOOT 电容器位于 BOOT 和 SW 节点之间、用作内部 MOSFET 的栅极驱动器。 也许此数据表将向您展示更多的 HS 栅极驱动器内部工作情况。 请参阅第15页第7.2节的方框图
    www.ti.com/.../snvsa09d.pdf

    此外、在该数据表中、您还可以在绝对最大值表中看到 CBOOT 与 SW 之间的电压为5.5V。

    对于 LMR16030、您可以找到 BOOT 到 GND = 71V 和 SW 到 GND = 65V 时的绝对最大值、因此您可以减去 BOOT 到 SW 为6V。
    因此、额定电压为16V 的电容器应足够大。

    谢谢
    -Arief