This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要单输入4输出隔离式直流/直流器件建议

Guru**** 2573395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650845/single-input-4-output-isolated-dc-dc-part-recommendation-wanted

您好!

我需要创建一  个单输入(9-48V)四路输出(所有不同的正输出电压、最大6V)隔离式直流/直流转换器。  总功率约为20W。

您是否有针对此类应用的控制器的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    感谢您在论坛上发帖。

    TI 拥有可搜索的电源参考设计库。
    以您的输入电压范围作为标准、我找到了该设计。

    20W 宽输入电压隔离型反激式转换器参考设计
    www.ti.com/.../PMP20196
    然后在隔离式输出上使用一些 DCDC 来创建其他电源轨。

    如果您不需要隔离或只是想找到一些可能适用于隔离式输出的 DCDC、请尝试 WEBENCH。
    www.ti.com/.../overview.html

    输入您的输入电压并选择多个负载、电源架构。
    这将使您能够找到一系列可能起作用的 TI 器件。

    您可以提供确切的 Vout Iout 要求、我可以向您发送一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    我没听说过,也许你找到了你的解决办法,因为这是假日季,你可能在度假。
    因此、我现在将把这个问题标记为已解决。

    您可以在60天内随时回复并重新激活您的帖子。

    节日快乐!