This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:是否必须考虑陶瓷电容器降额?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639635/lmr16030-derating-of-ceramic-capacitors-must-be-considered

器件型号:LMR16030

您好!

我将使用 LM16030投影降压转换器、必须有四个主电容器  

LM16030数据表显示所有这些器件必须是陶瓷电容器。

我们知道、MLCC 的电容随偏置直流电压而变化、降额可以达到  

在某些情况下为50%。 下面是一个10uF/50V MLCC 图示例:

对于 LM16030所需的所有电容(输入电容、

输出电容、引导电容和软启动电容)、并且我必须使用这些电容

电容的两倍是多少?  

提前感谢。

Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LMR16030、但我可以告诉您我的一般规则。
    对于输入去耦和输出滤波电容器、我始终考虑直流偏置。 对于 SS 电容器、其值通常较小、例如1200pF。 通常最低电压为50V、因此直流偏置不是问题。 对于启动电容器、我将选择16V 或25V、然后也只使用标准推荐值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、您好、我收到了您的回答!
    我现在唯一的疑问是、为什么对于自举电容器、您不考虑降额?

    原因是使用引导电容器为高侧的栅极充电
    MOSFET 和1nF - 100nF 范围内的值是否足以满足该要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我支持的产品具有特定的引导电容器值。 所有设计验证都是使用该值完成的。 任何直流偏置影响都已考虑在内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该产品具有0.1uF 的特定值、我提到的范围是偏置效应、但正如您告诉我的那样、必须已经考虑该效应。 非常感谢!

    Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geraldo、

    为了增加 John 的输入、引导电容器电压充电至大约5V、因此您可以考虑根据该值降额。 您可以轻松找到适用于自举电容器且采用0603封装的0.1uF 16V 或25V 额定电压。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Arief!
    感谢您的回复!

    我对自举电路有一个问题、也能为我提供帮助吗?

    e2e.ti.com/.../639698

    提前感谢。