This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492HC:有关 CDHC 功能可调的查询

Guru**** 2636785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651415/lm3492hc-query-on-the-cdhc-function-diable

器件型号:LM3492HC

根据数据表、CDHC 引脚上的10M Ω 上拉电阻将禁用 CDHC 功能。

在我的设计中、我计划通过提供强上拉来完全禁用 CDHC 功能。 并通过使用反馈电阻器将 VFB 设置为2.25V、将 LM3492HC 配置为恒定电压(典型值为9.6V)。我计划通过 PWM (调光)控制电流。 请告诉我您的想法?

此致

Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我会将其转发给可能比我更了解此器件的几个人、看看他们是否有任何意见。 但是、根据我可以知、该器件未设置为恒定电压输出。 这可能是可行的(这就是我将在上转发它的原因)、但从我在数据表中收集的数据中、如果您上拉 DHC、它将导致 VFB 上升到 OVP 阈值、而不是2.25V。 它看起来也只是在低 PWM 占空比时覆盖 DHC。 此外、根据输出电压和 LED 灯串 VF 的变化、您可能会遇到 IOUTx OV 情况。

    恒压输出有什么原因吗? DHC 功能极大地提高了效率和性能。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    我的应用是 :输入电压为5V,所需的输出电压典型值为9.6V,最大输出电压为10.5V。 流经 LED 的电流为200mA (固定值)。

    我无法在最大输出电压(10.5V)期间将反馈电压设计为2.88、 在典型值(9.6V)时、反馈电压设计为小于2V。 因此、我想概述 DHC 功能、并将其用作可根据 PWM 输入驱动 LED 电流的正常 LED 驱动器。

    请就此提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    也许我仍然不明白你到底要做什么。 但您似乎不想实际禁用 DHC。 可变输出电压(LED 随温度变化 Vf)是该器件的设计目标。 它不会调节 FB 电压、只会对其进行监控。 它调节流经 IOUTx 引脚的电流、DHC 调节输出电压以最大限度地提高效率。

    因此、在这种情况下、您需要设置 LED 电流、然后调整反馈电阻器、以便在9.6V 的标称输出电压下在 FB 引脚获得1.5V 电压、如数据表所述。 然后、当输出为10.5V 时、FB 电压将约为1.64V、输出将增加(通过 DHC)以补偿额外的电压并保持 LED 电流稳定。 然后、您可以通过 PWM 调光来控制平均电流。

    请告诉我是否缺少了一些东西、但听起来这款器件是为您尝试的功能而设计的。 谢谢。

    此致、

    克林特