This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:EN 序列

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639183/tps53515-en-sequence

器件型号:TPS53515

你(们)好

我有一个简单的问题。  

如果 EN 在 VIN 和 VDD 之前出现、会发生什么情况?
(是否有任何影响需要打破?)

我认为 EN 电压与 VIN 或 VDD 无关。 (参考了绝对最大额定电压。)
是否有任何影响操作的问题?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    我想 John 已经在另一个主题上回答了您的问题、因此我将关闭这个主题
    e2e.ti.com/.../638034

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arief、

    感谢你的答复。

    John 回答说、VIN 和 VDD 应该在 EN 之前出现。
    但是、我的问题是、如果 EN 在 VIN 和 VDD 之前首先出现、会发生什么情况。 (器件是否有任何损坏? 还是对操作有任何影响?)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    我想、可以通过首先应用 EN 引脚来比较所有功率元件 VIN 和 VDD 来打开寄生效应。 因此、长时间运行可能会损坏部件。 根据我知道的其他数据表、我们将 EN 最大值限制为 VIN+0.3。

    因此、基于这一点、我想说在施加 VIN 或 VDD 之前、最好保持 EN 为低电平。

    谢谢
    -Arief