This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:无突发的慢启动时间

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC25630-1EVM-291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639469/ucc25630-1evm-291-slow-start-time-at-no-burst

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件:UCC256301

尊敬的所有人:

我的关键客户不希望突发模式、因为输出具有高纹波。

我想他会删除 RLLUpper。

我的客户问我;

1.启动时间过慢? ms (空载且最大10A 负载时)

2.慢启动时间是否与交流输入电压等其他因素有关?

3.在软启动过程中是否检测 ZCS 并使安全功能始终保持活动状态?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 San Hiroshi:

    感谢您关注 UCC256301。

    在 UCC25630-1EVM-291上、启动时间看起来接近30mS。 EVM 用户指南www.ti.com/.../sluubq8a.pdf 的第13页显示了空载和满载条件下的启动波形

    2.软启动时间与充电电流和 SS 引脚上的电容有关。 SS 引脚的电容越小、电容器充电速度越快、启动时间也越短。

    3.我需要与设计团队核实 ZCS 检测在启动期间是否处于活动状态。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    1、您可以减少 C17 (SS 引脚上的电容器)以加快启动速度

    2、否

    3、是的、即使在启动期间、ZCS 检测也始终存在。

    此致、

    Bosheng