This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:UCC27511一直出现故障

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649299/ucc27511-ucc27511-keeps-failing

器件型号:UCC27511

大家好、

目前、我们实施了驱动器 UCC27511来驱动具有高脉冲电流的 IGBT。 为了避免寄生导通、OUTL 栅极电阻器的值非常小-但仍然足够高、不能超过最大电流。 通过快速将 SiC 二极管接地、可为 OUTL 提供负输入电压保护。 电源和接地引脚上的电压看起来很干净。

但是、该器件通过永久短接栅极而不断发生随机故障、因此我们无法解释原因。 您是否有关于器件另一种特殊灵敏度的任何信息、超出数据表中提到的范围?

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    欢迎使用 e2e、很遗憾听到您遇到的问题。

    这是一款非常受欢迎的器件、我们没有收到您所看到的问题报告。

    为了帮助您了解正在发生的情况、我们需要一些更多信息。 您能否发布显示 UCC27511和 IGBT (包括 IGBT p/n)的电路片段? 您能否对栅极信号进行一些示波器截图?

    我要研究的一点是、无论是负瞬态(栅极到发射极)还是 IGBT 栅极上的高频振荡、都不会超过栅极电压。

    此外、如果您可以共享您的电路拓扑、这也可能会提供提示。

    要确认、UCC27511或 IGBT 是否发生故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    由于我们尚未收到您的回复、我认为您已解决此问题、因此我将把此主题标记为 TI 认为已解决。 如果可以、请登录并按绿色按钮确认问题已解决。

    如果没有、请发布更多详细信息、我们将与您合作解决问题。