This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3-36V 输入的电池充电电路、可提供4.2V 电源轨

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651207/battery-charging-circuit-from-3-36-v-input-supplying-4-2v-rail

主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

我正在寻找能够为电池充电并同时为4.2V 电压轨供电的器件。

因此、该器件需要是降压/升压类型。

此外、如果可能、需要具有3V 至36V 的宽输入电压范围、因为输入电压来自车辆电池12V 和24V。  

请提供建议。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的降压/升压充电器 bq25703A 支持高达24V 的输入。 不是36V。