This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:有关充电的问题

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649659/bq51050b-question-about-charging

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ24040

您好!

我想确保 BQ51050BRHLR 能够进行无线充电和 USB 充电。

基本上、它将用于无线充电、但如果无线充电端出现问题、它可以使用 USB 充电吗?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq51050B 是一款无线接收器和电池充电器、通常称为无线直流电源电池充电器。 显然、无线电池充电不是问题、bq51050B 只需极少的外部器件即可支持这一功能。 无法向 bq51050B 电池充电器部分提供 USB 电源。 需要另一个可接受 USB 输入并为电池充电的充电器。
    AD 输入可用于识别何时应用 USB 电源。
    请参阅数据表中的图37。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    那么、是否有任何同时支持无线和 USB 电源的器件?
    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    如果我们需要使用双芯片解决方案、如果您能就此向我们提供一些建议、我将不胜感激。
    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill Jons:
    请告诉我、如果您可以建议一个块、它将对我们非常有帮助。
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS Yang

    bq51050B 数据表中的图37显示了一种使用 bq24040来支持无线充电和 USB 端口充电的双芯片解决方案。