This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:支持最大电流输出

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638793/tps40428-maximum-current-output-support

器件型号:TPS40428

你(们)好  

我们计划在应用中使用 TPS40428:

Vin = 12V  
VOUT = 0.8V 至0.9V、电压为0.85V (标称值)
最大电流= 50A
可通过 I2C 进行编程
输出电压应可编程
启用选项

请确认它是否支持60A 电流和 I2C 总线接口?

我们是否可以在不编程到0.85V 的情况下设置默认启动电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS40428两相设计应能够支持60A 电流。

    默认情况下、内部 Vref 为0.6V。 无需编程、即可通过外部电阻分压器将 Vout 设置为0.85V。

    但斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用外部电阻分压器将默认输出电压设置为0.85V。

    我能否仅使用 I2C 总线在没有 AVS 总线的情况下将输出电压从0.80V 更改为0.90V。

    是否需要使用 AVS 高速总线?

    我是否只能使用 PMBus/I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PMBus 可以更改输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否与微控制器的 I2C 接口兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS40428兼容 PMBus 1.1。
    它应与 I2C 接口兼容。

    谢谢