This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:BQ24105-Q1

Guru**** 2603465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651502/bq24105-q1-bq24105-q1

器件型号:BQ24105-Q1

此部件是否有任何 UL 认证...或计划获得 UL 认证?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    在系统完全开发和设计后、UL 认证在客户端进行。 我们的充电器 IC 等单个 IC 不会自己通过认证。 您可以使用我们的充电器 IC、然后提交整个设计以获得 UL 认证。

    有多种方法可降低 EMI 和 EMC、从而使您能够通过 UL 认证、包括在 SW 节点上使用铁氧体磁珠、RC 缓冲器、改进的电路板布局组件放置、接地屏蔽、与自举电容器串联的电阻器等。

    此致、
    Steven