This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023-2NBEVM:如何在降压拓扑(输入电压=300- 1500Vdc、输出电压=300V 直流)中使用它?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28700, UCC28C42, UC2844, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650459/lm5023-2nbevm-how-can-i-use-it-in-a-buck-topology-vin-300--1500vdc-vout-300v-dc

器件型号:LM5023-2NBEVM
主题中讨论的其他器件:LM5023UCC28700UCC28C42UC2844UCC28704

能否在 降压拓扑中使用 Lm 5023 (输入电压=300- 1500Vdc、输出电压=300V 直流、200W 输出功率)?  如果是, 如何将较低的频率限制在25KHz 以上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Aurora、

    我们不建议使用 LM5023、其基于光耦的反馈在降压配置中不是最佳选择、因此我们不建议这样使用。

    在降压模式下、我们建议使用 UCC28700控制器、如本参考设计 中所示:www.ti.com/.../PMP20345

    开关频率由功率级别决定。 因此、您必须具有一个输出、以限制频率低于您所需的25kHz 开关频率。 该器件具有与 LM5023类似的属性、例如谷底开关和生成较少的 EMI。

    或者、如果您发现无法找到所需频率下的转换器开关、则我们在降压配置中使用了 UCC28C42等固定频率开关控制器 、例如:www.ti.com/.../PMP10833

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davit:

    我选择该器件的原因是使用耗尽模式 FET 启动。  为什么使用 光耦合器时会出现问题?  转换器是浮动降压转换器。  我会向您发送一个方框图 、但我不确定如何操作。  

    我已经构建了转换器、但我在低压线路和满载方面遇到了问题。 开关频率低于15KHz。 为了增大该值、我需要减小电感。 如果我降低电感、则1500V 和满载条件下的开关频率 会上升(高于最大值 数据表中指定的频率)。 在本例中发生了什么情况?  我是否 仍能获得全功率,或者 IC 限制了频率和功率?

    谢谢,

    奥罗拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Aurora、

    只是想让你知道我正在和一位同事讨论这个问题、我将就这个问题与你联系。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora、

    LM5023是一款 QR 控制器、这意味着频率将根据负载和峰值电流而变化。 在所有负载条件下避免25kHz 可能很困难。  您可以使用以下公式来估算开关频率。

    IPEAK = Iout*2

    TON = L*IPEAK/Vin

    占空比= Vout/Vin = TON*频率

    频率=占空比/ton

    我了解了您的输入和输出要求、您的占空比需要100%至20%。 LM5023是一款 QR 控制器、最大占空比通常约为50%。  我认为这不是适合您的应用的正确拓扑或正确的开关模式控制器。  由于磁饱和和开关模式控制器占空比限制、在任何开关模式电源设计中通常都无法实现100%占空比。

    基于变压器的峰值电流模式开关模式电源转换器可处理5至1输入范围。 具有可编程固定频率的 UC2844峰值电流模式控制器将适用于此应用。  您可以设计固定开关频率和50%的最大占空比以及50kHz 的固定频率。

    正向占空比(D)、其中 NP/NS 为变压器匝数比。

    D =(Vout/Vin)*(NP/NS)

    正向转换器的匝数比可根据伏秒平衡通过以下公式计算得出。 变压器匝数比通过最小输入电压(Vin)和50%的最大占空比进行设置。  通过对变压器匝数比进行代数运算、可以计算最小占空比。

    NP/NS = Vin*D/(Vout*(1-D))

    我通读了该主题、您选择 LM5023的原因是用于耗尽模式启动 FET 配置。 此启动可通过 UC2844实现。  UCC28704使用的电路与数据表的图20中所示类似。  电路由 RLIM、耗尽模式 MOSFET QST1、RST1、RST2、QST2、CST 和 RST3构成。  唯一的区别是在 UC2844应用中、RST3将连接到 VREF 而不是 NTC 引脚。

    http://www.ti.com/product/UCC28704/datasheet

    此致、

    Mike