This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:使用5V USB 输入为两节锂离子电池充电

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25703A, BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651173/bq24650-charging-a-two-cells-li-ion-battery-with-5v-usb-input

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ25703ABQ25700A

尊敬的所有人:

在我的新项目中、我希望使用低输入电压为7、4V 锂离子电池(两节电池)充电:5V 来自 USB。

是否可以将 BQ24650用作升压充电器?

此致、

Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、它不能。 bq24650用作降压开关充电器。 它不支持升压模式。 您可以查看 bq25700A/bq25703A。 它可以支持升压操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing Zou、非常感谢您的回答、我将检查这些 IC。 还有一个问题:如果我将充电电流设置为1A、然后插入一个只能消耗500mA 电流的 USB 插座、会发生什么情况? 它是否会阻断或使用较小的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 中实现了两种方案、可防止适配器在这种情况下崩溃。 一个称为 IINDPM。 IINDPM 是输入电流限制。 如果 IINDPM 被设定为小于充电电流、那么充电器将把电流钳制在 IINDPM 限值。 另一种方案称为 VINDPM、当 IINDPM 编程为高于输入电源能力时使用。 如果编程的充电电流高于输入源能够提供的电流、并且 IINDPM 不限制输入电流、则输入电压将下降。 VINDPM 钳制输入电压并从适配器汲取最大功率。 在本例中、它是500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing Zou、


    是否有使用原理图示例? 此外,是否有方法可以在不对其进行编程的情况下使用它? 例如 IC BQ2057
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 bq25700A 和703A、是主机控制的充电器、这意味着您需要一个 MCU 来控制它。

    我想我对您所指的 bq2057中的哪个函数感到困惑? bq2057是一款独立线性充电器、无法将较低的输入电压升压至较高的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您显然是对的。 让我用另一种方式来重新提出问题:是否有独立的升压电池充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、目前我们没有独立的升压充电器。