This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UCC28C44是否有抖动出现、它是否正常?

Guru**** 2567525 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637680/ucc28c44-ucc28c44-has-jitter-come-out-is-it-normal

器件型号:UCC28C44

尊敬的支持成员

我的客户使用了 UCC28C44。

规格条件
VIN:50V~140V (__LW_AT__DC)
输出电压:100V (__LW_AT__直流)Ω
输出电流:45mA

Fsw:118kHz


当输入电压为50V、80V、110V、120V 时、OUT 输出波形和开关波形中出现抖动

问题1.
抖动是否正常?


问题2.
抖动的原因是否与占空比有关?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    您能否提供更多详细信息、原理图和波形?

    您是否说抖动仅出现在这些精确的输入电压上、并且两者之间不存在? 或者、您是否说抖动始终存在、在这些采样电压电平下、也在两者之间?

    它们是在电流模式还是电压模式下使用 IC? 什么是电源拓扑(反激式?)。


    如果我们获得更多详细信息、我们将更有能力提出意见和建议。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard Keogh:

    非常感谢您的回复。

    我想向您发送原理图和波形。
    您能教您的电子邮件地址吗?

    抖动仅在输入电压为50V、80V、110V 和120V 时发生、但在其他输入电压下不会发生。

    拓扑是反激式和电流模式。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 bernardkeogh@ti.com 向我发送电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    由于控制环路反馈上的噪声、或者负载或输入发生任何变化或具有纹波、OUT 可能会显示一些抖动。 如果您还有其他问题、请随时发表评论、但我将认为此主题现已关闭。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、

    听起来问题可能与控制环路或噪声有关。

    如果 PWM 输出上存在抖动、则它要么来自 CS 信号上的噪声或抖动、要么来自 COMP 信号上的噪声/振荡。 这些是到内部 PWM 比较器的2个输入。


    在对原理图进行离线检查之后、通过增大 COMP 引脚上的电容 C3 (与1k 串联)来解决该问题、那么这可能是环路稳定性问题、也可能是 COMP 引脚上的噪声(可能不太可能)。

    我建议您测量控制环路增益/相位、以验证您的设计的稳定性。


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernard Keogh:


    非常感谢您的回复。

    我回复了我的客户、我对此进行了反馈。


    如果我的客户有一些问题、
    此外、我会提出疑问。


    ​最恰当的考虑。
    Bob Lee。