This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:无需使用主机通信即可轻松充电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651418/bq25700a-simple-charging-without-using-host-communication

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件:BQ25700BQ25703

在我的新项目中、我希望使用低输入电压为7、4V 锂离子电池(两节电池)充电:5V 来自 USB。

在上一篇文章中、我被建议使用 BQ25700或 BQ25703 IC。

阅读数据表时、似乎必须与主机进行通信。

是否可以在不进行任何外部通信的情况下使用 IC?  

例如、就像您在 BQ2057中所做的那样。

此致、

Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、bq25700A 必须接收命令才能开始充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 是否有独立电池充电器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我们没有单独发布的升压充电器。