This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:器件故障- RF 抗扰度

Guru**** 2604025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639588/lm25011-device-failure---rf-immunity

器件型号:LM25011

我在4个以前的设计中使用过 LM25011、发现它非常好-没有故障-但在最近的设计中、我发现我遇到了很多故障-输入永久性地短接至输出和0V! 花了很多时间来跟踪此问题、但有时蓝牙和 Wifi 信号会"触发"(大约2.4GHz)、这与铝质外壳耦合、返回电流0V 平面非常接近 LM25011的正下方。 更改返回电流路径(对构建的 PCB 很痛苦)可解决该问题。 强烈建议 LM25011设计使用具有一条链路的接地岛、并且与保护器件免受射频影响相比、良好散热的愿望并不重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。 我相信其他人会发现此信息很有用。