This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524泄漏电流使能引脚(ENA、ENB)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650826/ucc27524-ucc27524-leakage-current-enable-pins-ena-enb

器件型号:UCC27524

您好!

我的客户正在使用 UCC27524、并希望知道两个使能引脚(ENA、ENB)的泄漏电流。 如果您能帮助我获得有关该问题的答案、那将会很好。

谢谢、

科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Conrad、

    我叫 Mamadou Diallo、是一名应用工程师、我将负责解答您的问题。

    请允许我花48小时对此进行调查、我会再回来的。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、

    感谢您的耐心等待。
    在环境温度下进行基准表征之后;在绝对最大电源电压下、此器件 ENA 和 ENB 引脚在最坏情况下的泄漏电流为100微安。
    这不一定代表所有温度下的所有器件。 临界情况可能略有不同。

    如果您有其他问题、请告知我们!

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    感谢您的支持。 如果客户有其他问题、我会告诉您。

    此致、

    科纳拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Konrad、

    请单击绿色按钮、告知我们这解决了您的问题。

    如果客户有其他问题、您可以随时回来发布另一个后续主题/问题。

    谢谢你

    此致、