This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:电池充电期间的输入电流限制变化。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639279/bq24193-input-current-limit-change-during-battery-charge

器件型号:BQ24193

您好!

在我们的应用中、我们为 VBUS 轨使用两个电源:主电源具有2A 充电电流限制、或辅助低电流具有0.8A 充电电流限制。 可以随时连接和断开两个电源、充电器应自主运行。 在使用辅助电源时、我们希望能够限制充电电流。 为此、我们计划使用具有两个并联电阻器的电路、如下所示:

当 USB_VBUS (支持2A 电流)电压不存在时、Q6将关断、因此 ILIM 引脚上的电阻约等于660R。 连接 USB_VBUS 后、Q6断开、ILIM 引脚上的电阻降至约265R、从而使充电电流限制等于2A。

这种方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种方法将正常工作、以便根据输入源配置输入电流限制。

    在计算 USB_VBUS (支持2A 电流)条件下的系统损耗时、请确保考虑下拉电阻器上的泄漏电流。

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以了。 感谢您的回答。